This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:与电流限制设置相关的查询:Rimon

Guru**** 2533980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267606/tps25990-query-related-to-current-limit-setting-rimon

器件型号:TPS25990

您好、TI 团队、

我们 在设计中使用 TPS25990RQP、并使用 Rimon 电阻器的阻值= 1.96k Ω、RILIM= 820 Ω。  

我们需要将稳态期间的最大过流设置为28.15A。  

但当我们尝试拉取大于23A 的电流时、电子保险丝将关闭。

是否有任何默认设置限制通过 PMBus 寄存器的电流?  或者有一些其他设置不允许我在28A 之前拉额外的电流?

请检查并分享您的反馈。

谢谢。

R·拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    感谢您的联系。 请分享在通过在 VOUT 下降沿触发示波器而关闭电子保险丝的瞬间在单个示波器屏幕截图中捕获的以下信号。

    1.  VOUT、
    2. VIMON、
    3. VILIM、
    4. VIREF。

    请 通过触发示波器在电子保险丝关闭瞬间测量 VIREF 和 VIMON 的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    有任何更新吗? 否则,我将关闭胎面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:  

    问题已解决。 我们能够直至28A  

    您可以关闭线程。

    谢谢。

    R·拉杰