This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:最多并联 IC 并使用 MOSFET

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268914/tlc5958-maximum-ics-connected-in-parallel-and-use-of-mosfet

器件型号:TLC5958

您好  

我们计划 在新项目中使用 TLC5958。

我们仍在最后确定要求,并有一些疑问:

1.如下图所示、我们将使连接多个 TLC5958的 SCLK、LAT 和 GCLK 引脚短接。

现在、我要问的问题是、在损害 SPI 信令性能之前、我们可以以这种方式连接多少个 IC?

2.图中所示的 MOSFET 的用途是什么?

3.是否有计划在不久的将来停止使用此 IC?

我们非常感谢您尽早作出回应。

谢谢。

拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    请参考以下评论,谢谢。

    1.如下图所示、我们将使连接多个 TLC5958的 SCLK、LAT 和 GCLK 引脚短接。 现在、我要问的问题是、在损害 SPI 信令性能之前、我们可以以这种方式连接多少个 IC?

    这是一个非常好的问题、我想在做一些接口仿真和实验之后大家都会知道。 我将请设计人员帮助我们确定是否可以知道这个答案。 您能提前告诉我您需要连接多少个 IC 吗?

    2.图中所示的 MOSFET 的用途是什么?

    MOSFET 用于扫描线 FET。 例如、如果要为64个 LED 使用2个 IC、则可以使用2个 MOSFET 作为扫描线 FET。 然后、您可以使用2个 MOSFET + 2个 IC 来控制64个 LED。

    3.是否有计划在不久的将来停止使用此 IC?

    我会向我们的 PME 提出问题、以便确认并稍后回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    提问1、我已经和我们的设计人员讨论过这个问题。 我们认为影响 SPI 信令性能的问题是最低的、因为  TLC5958的逻辑电平为0.7* VCC 和0.3* VCC。 也不会有固定的压降。 如果您仍担心这个问题、请告知我们您的担忧以及您要连接的 TLC5958数量。

    关于问题3、我已经与我们的 PME 讨论过、他告诉我、到目前为止、没有计划中止该 IC。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我们计划将18个 TLC5958连接到单个 SPI 总线。 这就是我关注上升和下降时间的原因。

    如果您认为连接18 TLC5958可能存在任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我已经和我们的设计人员谈过这个问题、我们觉得 SPI 会有多少芯片出现问题是很难说的。 由于不同芯片之间接口的上升沿和下降沿存在延迟、串行接口将会出现此类问题。 因此、要确保安全、 需要进行特定测试。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我将继续跟进、看看我们是否可以进行一些仿真。

    BR、Jared