This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:TPS40210-Q1深入讨论

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259103/tps40210-q1-tps40210-q1-extended-discussion

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210

斯特凡

·海 让我们在这里谈谈 TPS40210-Q1和客户。 谢谢。 博彦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡





          
           


    ·海 现在的情况是... ,设计采用 GMT G5322F61U PWMIC,软启动电容使用200nF。 它的工作。 但是、我用 TI TPS40210取代了 GMT PWMIC、我发现照明度越来越差。 Oirignal IC (G5322) →Css= 200nf,80V/Css 150mA 可以成功亮起 新型 TI TPS40210 →CSS=200nf/100nF.. 全部失败 =<15pf…… 更好,1pF 它可以照亮70V/ 150mA 但是... 启动电流增加(副作用) 为什么? 还能帮助我如何改进吗? 谢谢 (我测量一些波形,我会要求博彦稍后为我附上它们) 明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20230825-Led-Driver-measure-record.pptx

    更新 PPT

    谢谢。

    博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    检查第2页时、左下示波器图:

    VOUT 升至目标输出电压、但不进行 GDRV 开关。 对于升压转换器、MOSFET 不进行开关时的输出电压将与输入电压相同。

    那么、该测量结果有问题-您能再次检查一下吗?

    如果使用15pF SS 电容器、则几乎没有软启动、因此电路将正确检测输出电容器的充电电流引起的过流。

    在这个情况下、它将检测到错误并重新启动-此时、您应该会看到 SS 引脚再次变为低电平、而图表中的情况并非如此-或者在图表中看不到。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

      

      

        

    ·海 我重新测量示波器图,是的,它确实有 GDVR(左下示波器图). 我已经更新了 PTT 我知道如果我使用15pF ,我几乎没有软启动功能. 但问题是... 如何使用100nF 电容器? ,光栏不能亮起 您好,博因 我刚刚给您发送了 PTT,Pls 将其附加到此邮件中。 谢谢 明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

    ·海 此处会更新 PTT。 e2e.ti.com/.../20230907-Led-Driver-measure-record.pptx 谢谢。 博彦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming / Boyan:

    感谢您的反馈。

    斯蒂芬已经在周末了。
    他将在星期一研究它。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming / Boyan:

    您是否也可以检查 FB 引脚-如果您在进行恒定电流调节时让 FB 由通过 LED 的电流控制、该电流将定义调节和输出电压。 如果现在电压较低时已达到电流、则控制器将无法进一步调节。

    ESP。 在上电~ 120ms 后似乎会发生一些情况、这会触发控制器来进一步增加输出电压。  

    由于软启动时间已经过-这然后会触发一个过流、因为除了负载电流、输出电容器充电电流也需要由功率级提供。

    注意:不建议并联两个电感器、因为两个电感器的差异会导致电流分布不平衡。

    此致、

     斯特凡