This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:能否使用 ISO5852替换 ISO5452?

Guru**** 2519720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269245/iso5452-can-i-replace-iso5452-with-iso5852

器件型号:ISO5452
主题中讨论的其他器件: ISO5852S

我正在太阳能逆变器(三相)中使用 ISO5452驱动器、其直流母线电压范围为200V 至800V、开关频率为4kHz。 由于组件不可用、我购买了 ISO5852而不是 ISO5452。 大多数关键规格都匹配。 但是、当逆变器中有4个 ISO5452和2个 ISO5852驱动器时、我面临一些问题。 存在 ISO5852器件时、去饱和限流电阻器处于烧毁/失败开路状态。 是否有解决这一问题的建议/建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mervin:

    感谢您的联系。 这两种器件的原理图和布局建议类似、如下所示:

    看起来去饱和限流电阻器是不够的。 使用的值是什么? 您是否尝试使用了不同的电阻值或具有更高额定功率的电阻?

    您还可以使用 UCC217XX XL 计算 DESAT 分量值。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好、感谢您的回答。 我使用的是2.4K/0805电阻器。 当我将 ISO5452用作逆变器中所有6个 IGBT 的驱动器时、它运行正常。 仅当我将 ISO5852用于任何两个 IGBT 时、才会出现此问题。 此设计几乎已投入生产、2.4K/0805没有任何问题、因此我对电阻器值和额定功率没有疑问、仅仅是因为 ISO5452没有库存、在检查替代产品时、我发现 ISO5852是相似并尝试的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mervin:

    感谢您的跟进。

    您是在多个电路板上尝试使用 ISO5852、还是仅在单个电路板上发生该故障?

    您是否曾尝试将两个 ISO5852与其他 ISO5852交换并进行检查? 请检查 DESAT 引脚是否与任何引脚短路、这也可能导致损坏。

    此致!

    普拉蒂克