This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:TPS53679+CSD95410的问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261534/tps53679-questions-of-tps53679-csd95410

器件型号:TPS53679

尊敬的团队:

我们发现2+1PH 电源未上电、我们使用外部电源为其供电(12V、3.3V、5V、控制器的 EN、DrMOS 的 EN)是正常的。  

请帮助您了解原因。 附件是我的测试 VOUT 和 IOUT 的波形、以及使用 GUI 读出的警报。
您能指导我们如何解决这些问题吗? 非常感谢。







非常感谢。

吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    确保输入电源时序正确。 正确的顺序是3.3V、5V、12V、然后是 VR_EN。 电源序列的每一步应该有几毫秒的间隔时间。

    此外、在升高12V 电压轨之后、但在升高 VR_EN 之前、检查 Fusion 中是否存在错误。 您需要在 Fusion 中按"Clear Faults"。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的大力支持。

    我们首先检查了电源序列和 VOS、但仍然无法上电。 (ENABLE 是最后一个信号且 RLset=15k)

    我已将原理图通过邮件发送给您。 您能给我们一些建议吗? 非常感谢。

    Rail2的 LSet 电阻与 Rail1的电阻相同、两者均设置为15k;如下图所示、按下 CLEAR FAULT 后、出现如下方所示的 UVF 警报。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    尝试禁用 UVF 保护并查看输出是否通电、或者控制器是否至少正在发送 PWM。 此外、确保已连接反馈(不太可能出现问题、但在禁用 UVF 之前应进行检查)。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我将由于不活动而关闭该线程。 要重新打开该主题帖、请回复此帖子。

    谢谢。

    特拉维斯