This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:无延迟、无 VGH 输出?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265812/tps65150-no-delay-and-no-vgh-output

器件型号:TPS65150

我们终于不久前再对该电路进行工作了—  

延迟不起作用-输出是同时进行的? VO1>VO2应为~40ms... 不是。

此外- VO3不是从 VGH 引脚输出。 我们在 CPI 上有15V 电压(关闭前)

CTRL 为高电平、VI 为2.5V

DRVP 达到15V

下面是上电的示波器捕获、其中显示了启动和关闭电压;

CH1 (黄色)为 CPI

CH2 (蓝色)是 VGL

CH3 (红色)是 VGH

CH4 (绿色)为 AVDD

请查看我的原理图并确认设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您是否捕获了 GD 波形?

    您是否曾尝试将第二个电荷泵连接到 DRVP 和 DRVN 而不是 SW 节点?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是-由于我们不使用 GD、我们没有对它放置上拉电阻器... 因此它始终处于低电平。

    如果您参考版本1.1原理图、您可以看到 VGH 的第二个电荷泵最初都连接到 DRVP -在返修之前我们没有 VGH 输出。

    我可以尝试将 VGL 上的第二个电荷泵移到 DRVN 上、然后查看输出是否达到-13V 的目标电压。

    您是否发现版本1.1原理图有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    从原理上看,它似乎很好。 如果负载断开、电压轨是否会成功斜升?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将第二个电荷泵连接到 DRVP,我没有从 D5 (即 CPI)获得全电压,如果我将第二级连接到 DRVN,VGL 上根本没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要-它们向上移动并过冲、然后缓慢下降至零-我们仍然没有从 VGH 引脚获得任何东西(CPI 上升到几乎20V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    好的、我可以知道、如果只连接一级电荷泵、IC 是否能够成功启动? 您可以尝试将 VGL 降至-12V 或更低、看看这是否会有所帮助。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 FDLY 电容并短接至 VIN 以执行故障检查、VGL 最终达到-13V... VGH 引脚之后仍然没有任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到 VGL 如何以两种不同的长延迟步长进行变化。 我确信达到目标的延迟-13V 是该器件关闭的原因?

    为什么我们没有从 VGH 得到任何东西(CPI @ 15V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在禁用故障检查的情况下、我们现在使所有3个输出正常工作、但时序不正确-请参阅上面的波形)-您可以检查我的电容器值以获得所需的时序延迟吗? 对于~20ms、为0.22uf -正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您能否澄清一下 C1~C4在波形中代表了什么?  

    我想知道您测试了多少个电路板吗? 是否会在每个电路板上转载该问题? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C1未使用

    C2为 AVDD (设置为8.2V)

    C3是 VGL (设置为-13V)

    C4为 VGH (设置为15V)

    为什么在进入所需的-13V 之前、VGL 会立即降至~7.5V 并持续~45ms?

    我们对2个电路板进行了测试、结果相同。 我们有第三个电路板尚未通电。

    所需的时间/延迟如下:

    FDLY 在~45ms 的延迟时间内具有0.1uf (移除并连接至 VIN 以获取最新结果)

    DLY1具有0.22uf 并持续~20ms 的延迟 AVDD 至 VGL

    DLY2具有1000pF 的~1ms 延迟 VGL 到 VGH

    在所需时序中、这些电容器值是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请允许我花点时间查看、谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让一切正常工作!

    修复;

    1.必须交换 FDLLY<>DLY1的电容器、故障延迟似乎短于 VGL 启动、因此 IC 关闭。 不知道哪里的计算出错了....

    2、分别更改了 VGL 和 VGH 第二级由 DRVN 和 DRVP 驱动-这样就摆脱了 VGL 上的步骤。 VGH 第二级最初由 DRVP 驱动、因此使用 DRVP。

    电流波形;

    C1 = VIN (2.5V)、C2 = AVDD (8.2V)、C3 = VGL (-13V)、C4 = VGH (15V)