This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:采用 TPS561201的具有小 PCB 面积的图形设计

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS561201EVM-896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266434/tps561201-pattern-design-with-small-pcb-area-using-tps561201

器件型号:TPS561201

我计划使用 TPS561201输入5V 电压并输出2.5V 电压、但 PCB 上的可用面积仅为9mm * 19mm、因此我无法设计像评估板(TPS561201EVM-896)一样具有如此大裕度的图形。
请提供一种更好的方法来利用此领域进行设计。

条件如下:
・5V 输入、2.5V 输出
・μ A 电流≤0.6A
・假设的板层数:2层或4层

所选的器件包括:
(我在查看电源设计器中部件的建议参数范围后自行选择了部件)
・μ F Cin:GRM32ER71E226KE15L (公制22uF±10% 25V X7R 3225)
・Cbst:C0603C104K5RAC7867 (公制0.1uF±10% 50V X7R 1608)
・Ω L1:DFE322512F-3R3M = P2 (公制3.3uH 2A 108mΩ 3225)
R θ・:RC0603FR-0722K6L (公制22.6kΩ±1% 1/10W 1608)
・Rfbb:RC0603FR-0710KL (10kΩ±1% 1/10W 1608公制)
・μ F Cout:GRM32ER71A476KE15L (公制47uF±10% 10V X7R 3225)

此致、

岩濑和也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    我将尝试根据您的请求安排它,并稍后返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    供您参考、您还可以继续优化。

    注:我不确定我的占用空间是否有误!  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:
    感谢您介绍在9mm x 19mm 区域中生成的图案。
    顺便说一下、我认为您只演示了第1层、但如果已经创建了第2层、您能否介绍一下?

    此致、

    岩濑和也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    你的严肃性真的令人印象深刻,哈哈!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:
    感谢您介绍第二层。
    我很高兴这些部件能够嵌入到这个区域。
    但我想知道这种模式是否可以正确输出所需的电压和指定的电流、以及与推荐模式相比、电路运行方面的差异如何。
    "你怎么知道的?

    此致、

    岩濑和也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    抱歉、我们目前没有条件来完成此解决方案的实际测试。 如前所述、此设计可满足您的9mm * 19mm 要求、用作参考。 特定的实际性能仍需要由客户在实际电路板上进行验证。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我说得对。
    感谢您的支持。

    此致、

    岩濑和也