This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:有关 TPS568215RNNR 的查询

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269747/tps568215-inquiries-about-tps568215rnnr

器件型号:TPS568215

您好!

我的客户正在使用 VIN = 13V、VOUT = 1.509V 的 TPS568215RNNR。

他们对该器件有一些疑问。

Q1)是否存在与输入电压变化相关的关断功能? 如果是、那么在上述用户条件下、关断的输入电压是多少?

Q2)内部二极管中的电流是多少?

Q3)用户可以从此器件选择多少种电压输出模式?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    1.只要输入电压在4.5V 至17V 范围内即可。 VIN 将不会关断。 VIN=13V、Vout=1.509V、无 Vin 关断。

    2.内部二极管中的电流是什么意思? 什么是内部二极管?

    3.有关电感/输出电容/开关频率的选择、请参阅产品说明书中的表5。 然后根据表3选择 MODE 引脚设置。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡