This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于 TPS53319DQPR 的咨询

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269495/tps53319-inquiries-about-the-tps53319dqpr

器件型号:TPS53319

您好!

我的客户正在使用 VIN = 12V 且 VOUT = 0.882V 或1.177V 的 TPS53319DQPR。

他们对该器件有一些疑问。

Q1)是否存在与输入电压变化相关的关断功能? 如果是、关断的输入电压 V 是多少?

Q2)内部二极管中的电流是多少?

Q3)是否只有两种工作模式:自动跳跃和 FCCM? 如果有其他模式、请告知我们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1) VREG 由 VDD 提供。  VREF 具有输出欠压锁定功能。   如果 VREG 降至~4.0V 以下、器件将关断。   

    Q2) 这是功能方框图。  您指的是什么二极管?  

    Q3)  有两种工作模式: CCM 和自动跳跃