请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM25184、 LM5181我在寻找合适的 IC 来替代 MP6002。 下面提供了一些信息。
- 反激式转换器
- 输入高达80V
- 封装:QFN-14
- 最大电流限制3A
您会推荐一款合适的产品吗? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kevin、很遗憾、我不支持任何能够提供该输入电压的反激式转换器。
我会在 TI.com 上导航参数搜索、然后查看您是否可以找到与竞争对手最接近的一个、并在上面重新启动一个新的 e2e 主题、看看这是否是建议向客户提供建议的产品。