This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259474L 启动故障

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268526/tps25947-tps259474l-start-up-failure

器件型号:TPS25947

大家好!


我有关于 TPS259474L 的问题。

通过改变电流限制值(ILIM)可将输出关闭。

如果受限电流值较低(0.7A)、将正常启动。
如果电流限制值为高电平(6A)、则输出将关闭。

你知道吗?

我在 E2E 上发现启动时存在电流限制器。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126065/tps25947evm-overcurrent-startup

它与此有什么关系吗?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    电子保险丝启动时、您是否在输出端施加一些负载?  

    对于 ILIM 较高的情况、大电流可能会流过电子保险丝、从而导致高功率耗散、从而发生热关断。 但在 ILIM 低至0.7A 的电子保险丝将进入电流限值的情况下、功率耗散较小、因此可能不会发生热关断。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:


    感谢您的回复

    我有点不对。
    正如我与客户确认的那样、限流是在稳定电源侧进行的。
    稳压电源的电流限值时输出。
    但是、如果稳定电源的电流限制设置为高电平、则不会出现输出。

    负载将在500mA 附近。

    我认为原因是浪涌电流导致热关断、因此我减缓了输出上升、但未产生输出。

    是否有任何其他可能的原因?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    负载类型是什么? 它是否在 CC 模式下回放?

    是否有显示 VIN、VOUT 和输入电流的波形?

    您能否分享原理图以供审阅?

    此致

    G·库纳尔