This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:GPCCEDV:准确度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致

Guru**** 2534160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266763/bq4050-gpccedv-accuracy-error-deviation-is-so-high-that-it-is-most-likely-due-to-anomaly-in-the-data

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQSTUDIO

您好!

我正在尝试3500mA 为带有两节串联锂离子电池(LG INR18650-MJ1)的定制电路板上的 BQ4050 CEDV 电量监测计确定 CEDV 系数。

我进行了几次测量、GPC 报告中对此进行了说明:

"精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常造成的"

报告了超过50% SOC 误差的极大偏差。

另一方面、我还收到了一份正 GPC 报告、其偏差< 0.1%的 SOC 误差可接受。

我选择了两个测量值、用于比较一个测量值具有如此高的 SOC 误差、另一个测量值具有低 SOC 误差(请参阅附件)。 我看不到这两个测量值之间有任何显著差异。

是什么原因可能导致这两次测量之间的 SOC 误差出现这种发散?

背景信息:

目前、我没有进入温度室。 因此、为了获得测量程序的相关经验、并使其在进入温度室的同时一次性正确工作、 我决定在环境温度和典型高负载下为我的应用进行一次测量、然后复制粘贴以用于 GPCCEDV 工具所需的全部6次测量(此处建议: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/382140/bq78350---cedv-coefficients-for-room-temp-only)。

此外、我不使用外部热敏电阻直接测量电池的温度、而是使用内部温度传感器、因为我目前对高温范围的精确 CEDV 系数不感兴趣。

提前感谢您。

汤姆

e2e.ti.com/.../gpc_5F00_cedv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    CEDV 计算工具用于温度补偿。 除非将监测计和电池置于试验箱中、否则结果不会显示该工具的优势。  

    有关 IVT 数据收集、请访问此应用手册 收集 IVT 数据以进行测试。   

    如果应用不关注温度、则可以将该电量监测计配置为固定 EDV 点。 实质上、就是 EDV0、EDV1和 EDV2 (通常为7%)。 请参阅第6.4节 :放电结束阈值和中的容量校正 TRM

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    谢谢、我将尝试使用固定 EDV 方法来查看是否符合我的需求。

    我知道 CEDV 模式可补偿温度和负载。 我的计划是在进入处理室之前熟悉收集 CEDV 参数的程序。 我想我可以使用一个日志文件来进行全部6次测量、使得 CEDV 在线计算器没有补偿的空间。 我想知道为什么 SOC 误差​​彼此相差很大、因为我看不到两次测量之间有任何显著差异。

    对于固定 EDV 模式、TRM 状态为:

    "可以在以下位置在 EMF/EDV0、EDV C0因子/EDV1和 EDV R0因子/EDV2中编程固定的 EDV 阈值:
    毫伏"

    1. 您能否解释一下我应该在 bqstudio 中只对 EDV0/1/2或 EMF、C0和 R0进行编程的哪些参数? 如果可以、如何确定 EMF、C0和 R0?
    2. 为了使用固定 EDV 模式、设置 EDV_CMP=0是否足够?
    3. 如果我想根据电池组的放电周期日志来确定 EDV0/1/2、我可能需要在稍后设置 EDV_PACK=1、以便对这些阈值进行编程。 哪些参数只受 EDV_PACK 位的影响 EDV0/1/2阈值(基于电池组或基于电池组)以及 EMF、R0、它们必须乘以串联电池节数、或者、我是否需要调整更多参数?

    此致、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1 -对于固定 EDV、您只需对 EDV0、EDV1和 EDV2参数进行编程。  

    这些是固定 CEDV 算法最重要的


    对于充满电容量、最好先从电池数据表中规定的标称容量开始。 然后、监测计将在1个周期(充电/放电)后学习新的 FCC。  

    如何确定固定 EDV 阈值?
    固定 EDV0设置为放电电压- EDV 的终点
    当电芯电压为3%时、将 Fixed EDV1设置为。  
     当电池电压为7%时、将 Fixed EDV2设置为。
    4- EDV1和 EDV2 通常通过库仑计数手动计算。 如果提供了完整的日志、表明电芯已充满电和放电为空电、TI 会提供帮助。

    如何让监测计知道如何使用固定阈值并忽略温度补偿参数?
    在 CEDV Gauging Configuration 寄存器下:
    1-将 FIXED_EDV0设置为1
    2- EDV_CMP = 0

    对于 CEDV 曲线1、电压表可通过 CPCCEDV 工具获取。  


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的澄清和详细回答。

    但是、正如您说的、EDV1和 EDV2通常通过库仑计数进行计算、这就是为什么我认为您意味着 EDV0/1/2是在 RSOC 的0/3/7%处确定的、而不是在电池电压处确定的。

    1. 您是否有任何文档/材料将固定 EDV 与 CEDV 进行了比较、并根据不同类型电池的温度和负载介绍了 CEDV 方法对 RSOC 误差的好处。
    2. 我想知道如果我确定了室温下的 EDV0/1/2阈值、bq4050电量监测计在放电时的行为、但后来在现场环境温度变为20 -30 °C、也就是更高或更低(但大致保持恒定)。 我知道电池组的容量会根据温度而下降或增加。 我的理解是否正确、给定特定的学习 FCC 根据温度、可能会提前达到 EDV 电压阈值、从而导致 RM 跳跃或更晚、在这种情况下 RM 保持为 VDQ=1或不保持为 VDQ=0、如 TRM (第6.4节)? 由于已针对特定电池组的容量确定了固定的 EDV 阈值、因此 RM 校正将不准确。 然而、如果针对电池组的更改容量学习了新的 FCC、则会混淆 RM 校正。 我知道确切的行为取决于许多因素,而且没有明确的答案,我只是想得到一个想法,我可以期望的行为。

    感谢您的努力。

    此致、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    固定 EDV 用于温度稳定的情况、变化不大。 CEDV 提高了 温度范围内电量监测计 IC 的精度。

    2 -您是正确的、从上一周期中学到的 FCC 将确定电芯何时达到放电结束。 这一放电电压端随温度而变化。

    您是否查看了我们最新的监测算法? Impedance Track 技术? BQ40z50  与 BQ4050具有相同的硬件、 ImpedanceTrack 技术。


    IT 与 CEDV

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的澄清。

    我想这是不可能的。 我需要评估设置的固定 EDV 的精度、以确保精度在我的应用中是可接受的。

    此致、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这听起来不错。 如果您遇到任何问题、敬请告知。  

    如果是不同的主题、您可以随时打开新的线程。

    此致、
    何塞·库索