This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:8层布局确认

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269506/tps2660-8-layer-layout-confirm

器件型号:TPS2660

大家好、

关于电子保险丝 TPS26600RHFR
由于数据表中的示例是双层、
目前我有一个新项目、即8层布局。

是否在确认 RTN 平面布局时需要帮助。
目前、我将 L1、L2、L7和 L8规划为 RTN 平面、其面积与 IC 相同。

内层 L3、L5和 L6为 GND。 L4为5V
有关详细信息、请参阅随附的图片、

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的联系。 这看起来没有问题。

    此致

    G·库纳尔