This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600EVM:是否可以将 Q1和 Q3替换为一个二极管?

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268451/bq24600evm-can-q1-and-q3-be-replaced-with-one-diode

器件型号:BQ24600EVM
主题中讨论的其他器件:bq24600

大家好!

我的一个客户正在考虑将 BQ24600用于他们的新产品。

目前、他们有关于 BQ24600 EVM 的以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:  
在 EVM 原理图中、我可以看到 Q1 (Si4401)和 Q3 (Si4401)的背对背连接。
此连接反向电流保护和电源开关是否仅用于此目的? 还有其他事情吗?

问题2.  
如果 Q1的答案是肯定的、是否可以 在二极管耗散功率的情况下将 Q1和 Q3 (Si4401)替换为二极管器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    感谢您与我们联系!

    我将对此进行深入探讨、并在星期二之前与您联系。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    是的、这些 FET 用于隔离电池和适配器。 这将阻止反向电流从电池流回输入。  

    2 -是的、可以将它们替换为二极管(请参阅下面数据表中的第8.2节)。

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    非常感谢您的答复。
    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。