This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:了解 CT 电容公式

Guru**** 2510905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269219/tps22917-understanding-the-ct-capacitance-formula

器件型号:TPS22917

您好!

 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22917.pdf 上数据表的第9.3.2节 提供了计算结果  CT [SRO]"=(pF 速率)[mV/us]/sroN[(mV/us)*SRON] pF。 第一个看起来不匹配的东西是单位-等式的右侧产生 pF。 第二点是、如果我插入图 7-17在 VIN=3.6V、T=SRON=1900 (mV/us)* pF (根据7.6中的表)的情况下,我得到大约2.2mV/us / 1900 (mV/us)* pF≠1000 25°C pF = CT。 然而,该倒数 与1000 pF 的 CT 大致相符。 假设数据表是错误的、并且正确的公式为 CT = SRON/(压摆率)、我的说法是否正确?

否则、为了实现3mV/us 或更小的压摆率、我需要选择哪个 CT 值?

此致、

N.基谢洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    欢迎使用 e2e!

    感谢您提请我们注意这一点、这确实是一个拼写错误-正确的公式可在第10.2.2.1节中找到。 我将在下一个数据表版本中更改此设置。

    对于3.6V 下3mV/us 的压摆率、需要>633pF 的 CT。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的欢迎和参与! 这完全解决了我的问题。

    此致、

    日田市