This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:封装图

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268810/tps2378-package-drawing

器件型号:TPS2378

尊敬的 TI 支持:

TPS2378数据表包含2个不同的封装图: 第31-33页的 DDA0008A、第34-36页的 DDA (R-PDSO-G8)。 这些图纸有差异。 因此、我需要了解 TI 对  TPS2378真正使用何种 DDA 封装。

TI 仅为 TPS2378提供1种封装型号。 提供了封装图"HSOIC (DDA)"的链接、但该文档为空。

https://www.ti.com/product/TPS2378#order-quality

https://www.ti.com/lit/ml/mpds092f/mpds092f.pdf

请告诉我哪种封装适用于 TPS2378、或提供 DDA 图。

谢谢!

此致

左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libor:

    感谢您的联系。

    我认为封装是 DDA8。 封装请参考数据表的30 - 33页。

    如果您对封装还有其他疑问、我可以将您转交给封装团队。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我很好奇、"DDA (R-PDSO-G8)"是一种已不再使用的旧封装、TI 使用的最新封装是" DDA0008A? 我只想了解为什么数据表显示了两个不同的图纸、尤其是散热焊盘的差异是我需要澄清这一点以实现正确的 PCB 尺寸设计的主要原因。 TI 是否在下方具有该图纸的较新版本文档?

    https://www.ti.com/lit/ml/mpds092f/mpds092f.pdf

    谢谢

    此致

    左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libor:

    感谢您的答复。 我看到 IC 尺寸始终为5.8 x 4.8mm。不同之处在于电路板布局示例。 我认为任何一个示例都应该起作用。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diang:

    除了散热焊盘外、尺寸相同、推荐的 PCB 封装的散热焊盘面积为2.34x2.34mm 与2.4x3.1mm。 我查看了 TPS2378样片、它的封装具有2.4x3.1mm 散热焊盘、因此我们的设计将 针对更大的散热焊盘做好准备。 问题已解决。

    谢谢!

    此致

    左侧