This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170的设计问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269344/lm5170-the-design-issue-for-lm5170

器件型号:LM5170

您好!

我们将把 LM5170用于升压电路、而且我们知道 LM5170可以 通过 SYNCOUT 信号支持四相或三相操作、

我们搜索 LM5170EVM-BIDIR 可支持48V-12V 双电池系统应用、 来自或流入12VDC 端口的60ADC 最大多相;

现在我们想知道该器件是否能够支持输入电压24VDC (兼容12VDC 系统)、输出电压为48V/60A 设计、  

另外、谢谢、请告知我们是否可以设计三相或四相来提高负载能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、我认为如果我们堆叠多个 LM5170、它应该能够满足您刚才提到的设计规格。 以下是我可以为 LM5170找到的几个参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01168#parameters 它可以做48 V 输出与41A 和类似的输入电源电压。

    https://www.ti.com/tool/PMP22396 这一个可以高达51A。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙