请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170 您好!
我们将把 LM5170用于升压电路、而且我们知道 LM5170可以 通过 SYNCOUT 信号支持四相或三相操作、
我们搜索 LM5170EVM-BIDIR 可支持48V-12V 双电池系统应用、 来自或流入12VDC 端口的60ADC 最大多相;
现在我们想知道该器件是否能够支持输入电压24VDC (兼容12VDC 系统)、输出电压为48V/60A 设计、
另外、谢谢、请告知我们是否可以设计三相或四相来提高负载能力。