This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65273V:TPS65273VRHHT 通道2断电

Guru**** 2770845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268794/tps65273v-tps65273vrhht-channel-2-power-down

器件型号:TPS65273V

嗨、

我正在使用 TPS65273VRHHT 稳压器。 当我通过写入寄存器将使能设置为低电平或禁用输出来为稳压器断电时、我会看到一个奇怪的 RC 放电曲线。

我想知道这是正常行为还是设计问题、我可以如何解决这个问题。 我为此稳压器设置评估板并观察到与评估的通道1和2上的通道2 (我的板)相同的行为

引脚6。

通道1 (1.8V)

通道2 (1.05V)

这是我们针对 AM335x 器件的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下周早些时候发布答案。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您能不能让我们知道 Buck2的负载电流是多少? 是轻负载还是几乎没有负载? 如果存在、则输出电压将仅随 Cout 放电、这就是您看到 Vout 断电波形显示为"RC"的原因。

    谢谢! 如有任何不明确之处、敬请告知。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lucia、

    有必要了解一下、您对如何解决此问题有什么设计建议吗?

    谢谢

    阿凡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Affaan:

    您的实际负载是多少? 如果您不想长时间 Vout 断电、您可以添加一些模拟负载或添加放电电路。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该轨上的负载应小于500mA、

    谢谢

    阿凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Affaan:

    感谢您的反馈。 请告知我们任何进一步的支持需求。

    BRS

    卢西亚