This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:有关3.3V 线路的问题。

Guru**** 2503265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269508/ucc29002-question-about-3-3v-line

器件型号:UCC29002

您好

以尝试与 UCC29002负载共享3.3V 模块。
询问是否可能、因为它超出了电压范围。
如果没有、请选择可能的解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    感谢您提出有关 UCC29002负载共享控制器的问题。  

    只要您为 UCC29002提供一个大于4.6V 的独立偏置电压源、该器件仍然可以用于3.3V 输出电流共享。   
    我建议为该偏置源分配大约5mA 电流能力。   
    该偏置源应以 UCC29002 GND 为基准、该 GND 依次应连接到 PSU 的负检测线路。  
    只要偏置源足够高、所有其他元件值计算与更高输出电压计算相同。   

    此致、
    乌尔里希