This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:哪一款是可靠的 WEBENCH 和计算工具(SLVC471)?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267537/tps43060-which-is-reliable-webench-and-calculation-tool-slvc471

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS43060并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我有一个关于 WEBENCH 和 Calculation Tool (SLVC471)之间的结果的问题

我在以下条件下使用 TPS43060产品文件夹中的 WEBENCH 运行仿真、但无法创建设计。

使用 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 时、仿真结果是使用理想 FET 获得的。 在某些情况下、无法获得该结果。

e2e.ti.com/.../22_5F00_26Vin-34Vout-15.3Aout-WBDesign142.pdf


原因是什么?

TPS43060
输入:直流22V - 24V
输出:30V/16A
温度:30°C

另一方面、我们能够使用计算工具(SLVC471)获得计算结果。

e2e.ti.com/.../TPS43060-24Vin-34Vout15.3Aoutput.xls

这一结果是否可行?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    WebBench 设计器是一个很好的开始工具、尤其是当您不知道要使用哪个器件时。
    另一方面、计算通常过于复杂、导致 WebBench Designer 遇到问题。

    为了正确计算外部组件、我们强烈建议使用快速入门计算器(只要可用)。
    这些运算可提供非常可靠的结果。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。

    我了解。

    WEBENCH 适合在设计过程中轻松确认

    计算工具适用于根据外部组件检查电路特性。

    关于此设计、我建议客户使用计算工具。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市