This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:TPS7H1101A-SP

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265600/tps7h1101a-sp-tps7h1101a-sp

器件型号:TPS7H1101A-SP

TPS7H1101A-SP 处于禁用状态。 容错问题。 它能否正常承受-3.3V 负电压而不出现故障或较大漏电流? 感谢 J. Peltonen/ASRO   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Juhani、

    TPS7H1101A-SP 即使在禁用状态下也无法承受负电压。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但需要更具体的信息。 我们正在进行一个卫星项目,这个问题与容错有关。 如果您向其输出施加-3.3V 电压、该稳压器是否能够以某种方式容忍且不发生短路? 会摧毁整个仪器。 其次、仿真模型是否可用于这些特殊情况? 然后、我们可以使用它并设计安全功能。  再次感谢。 Juhani     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Juhnai、

    TPS7H1101A-SP 无法承受输出电压为-3.3V 的电压。
    这可能会损坏部件。

    该模型不处理这种情况。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我已经阅读了规范。 3-3V 即为泄漏电流情况。 但是还不错,没有。 再次感谢。 闭路。          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以

    谢谢。
    丹尼尔