This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:将输出电压设置为3.3V

Guru**** 2521870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269471/tps536c7-set-output-voltage-at-3-3v

器件型号:TPS536C7

专家、您好!

我的客户希望将输出电压电平设置为3.3V。 我检查了 VBOOT_CHA、似乎需要在 VSP 和 VSN 上添加外部分压器。   这是否意味着基准不是3.3V、我们需要使用分压器? 如果是、则将 VBOOT_CHA 设置为3.3V 时的电压电平、RLB 为115k Ω、RHB 设置为6.65k Ω? 谢谢!  

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    您可以在 Fusion 中将 VOUT 设置为3.3V、无需外部分压器。

    谢谢。

    特拉维斯