This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:有无电池时 IC 的输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267595/bq24072-output-voltage-of-ic-in-presence-and-absence-of-battery

器件型号:bq24072

尊敬的 TI 团队:

如数据表和主题"">e2e.ti.com/.../bq24072-output-voltage-of-ic-in-presence-and-absence-of-battery"中所述、对于未连接电池的 bq24072芯片、输出电压应为3.4V (在所述主题中:"缺少电池或低于3.2V 时、VOUT = 3.4V。")。

但我仅测量1.3V。 您能帮助我理解这个问题吗

此后、原理图(EN1 = 0;EN2 = 0;CE =使用0和1进行尝试;未连接电池):

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您是否也有 VIN 测量? 您还可以共享 EN0和 EN1引脚的状态吗? 您是否也在 BAT 引脚上看到了电压? 我知道它未连接、但这有助于了解充电器的整体状态。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢你的评分

    下面是测量结果的屏幕截图:

    黄色曲线:VIN (5.24V)

    蓝色曲线:EN1 (0V)

    紫色曲线:EN2 (0V)

    绿色曲线:VBAT (1.35V)

    此致、

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    完美! 好的。 大多数只是想要检查充电器输入。 如果您能够提供以下其他波形、我认为我们就能够缩小充电器的工作范围:

    • VOUT
    • 维斯特
    • /CHG 引脚上的电压
    • /PGOOD 引脚上的电压
    • TS 引脚上的电压

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    下面的测量值舍入为10mV。 使用电压表进行测量。 检查三角波形。 所有信号均为直流电压。 无明显噪声(< 20mVpp)。

    VOUT = 1.33VDC。

    viset = 0.00 VDC。

    /CHG 引脚上的电压= 5.14VDC (对 VIN 执行47k 上拉电阻)。

    /PGOOD 引脚上的电压= 0.06VDC (通过47k 上拉至 VIN)。

    TS 引脚上的电压= 0.00 VDC。

    此致、

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    有趣。 充电器似乎没有关闭输入电压。 这里的预期是 TS 引脚具有一定的电压(大约700mV)、这将允许充电。  

    这是否偶然出现在多个电路板/IC 上? 您是否更改了 IC?

    您是否能够减小 RISET 以使充电电流为50 mA?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    问题迎刃而解。 安装正确电阻器值的是 PCB 汇编器。

    感谢您的支持。

    此致、

    本杰明