This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:用于基于温度算法控制充电器芯片的用例

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269265/bq34110-usecase-to-control-charger-chip-based-on-temperature-algorithm

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ25620TIDA-01182

大家好!

我们计划在其中一个项目中使用 BQ34110 Guage IC。

我曾参考过 BQ34110的数据表和参考手册、但尚不清楚是否可以使用监测计 IC 来控制电池的充电。 芯片支持监控器件和状态报告、但如何使用引脚 VEN、ALERT1和 ALERT2来控制任何充电 IC 这几个方面尚不清楚。

我们可能使用 BQ25620作为充电 IC。

是否可以将热敏电阻连接到 BQ34110并使用它的 JEITA 来控制充电 IC BQ25620?

如果有任何与用例相关的应用手册或参考、请提供建议。

此致、

Shashank.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      警报引脚可用于控制充电 FET 的导通和关断、 但是、由于您要求使用 JEITA 配置来控制充电器、看起来您可以通过类似方式控制充电电压和充电电流、因此实现这种控制的最佳方法是让主机从 bq34110读取 ChargingVoltage 和 ChargingCurrent、 然后发送所需的充电电压和充电电流命令至 bq34110。 您可以参考 https://www.ti.com/lit/ug/tiducl1/tiducl1.pdf 中的 TIDA-01182方框图。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。

    这对我们大有帮助。

    我同时在寻找 BQ34110和 BQ26620的参考示例代码、但找不到。 您能为我提供相关指导吗?

    提及应使用哪些寄存器以及如何使用 I2C 写入/读取它们的参考说明也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      可能没有与您的期望相匹配的这样同步文件、然而、测量仪表侧的操作都是相似的、只需从名为 AS 的寄存器中读取所需的充电电压和充电电流、区别可能在于如何控制充电器、 您可以找到一些有关如何控制 bq26620寄存器以控制实际充电电压和充电电流的文档。 我认为充电器的产品说明书和产品说明书中