This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75453B:它是否在每个输入引脚上都有一个内部上拉电阻器?

Guru**** 2931560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75453B, SN75451B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267933/sn75453b-does-it-have-an-internal-pull-up-resistor-on-each-input-pin

器件型号:SN75453B
主题中讨论的其他器件: SN75451B

您好!

我的客户使用 SN75453BD、VCC = 5V、并在每个输入引脚上连接了下拉电阻(22k Ω)、以期望输出具有低电平。  不过、在输入引脚电压电平约为1.5V 时、输出为高电平。  您能告诉我原因是什么吗?  即使数据表未显示此类信息、它在每个引脚上是否有一个内部上拉电阻器?  我不认为会这样、但它是否依赖于封装?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、川崎三、

    从低电平转换到高电平时、SN75453B 的 VIH 最小值为2V、从高电平转换到低电平时、器件的 VIL 为0.8V。 被驱动为高电平的引脚的电压是多少? 此外、您是否在一个/两个输入驱动为高电平后立即看到这种情况?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    感谢您发送编修。

    是的、他们看到了桌子。  即使是22k Ω 的外部下拉电阻器、两个输入似乎都在1.5V 左右、这使得输出为高电平。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、川崎三、

    已了解-请参阅 数据表中的 IIL 参数、它是1.6mA 拉电流最大值。 为了将下拉电压保持在0.8V 以下、下拉电阻需要为0.8V/0.0016A = 500 Ω 而不是22k Ω。

    如果客户希望具有更高的输入电阻、可以使用该器件的 NAND 版本 SN75451B、并使用上拉电阻器/低电平有效输入信号、因为 Iih 低于 IIL。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat-San:

    感谢您的评论。  我漏掉了该参数、但计算合适的下拉电阻值不应该这么简单、因为内部电阻器会产生影响。  采用 IIL 的外部下拉电阻器无法使其达到1.5V。  我想第一个 PNP 是从 VCC = 5V 打开的、而节点 A 将从 IIL 升压、而第二个 PNP 是打开的、以形成使节点为1.5V 的电阻器组合。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、晶体管为 NPN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、川崎三、

    是的、我同意您的分析。 但是、由于该器件在输入引脚上指定了-1.6mA 最大值、因此我的理解是、无论内部原理图如何、只要 IN 引脚输出的电流保持在1.6mA 以下、500欧姆电阻器就会将输入保持在 VIL 以下。 我建议客户尝试将22kOhm 电阻器更改为500欧姆、并探测引脚上的电压和电流 、看看他们是否发现自己有额外的空间来增加下拉电阻(如果选择的话)。

    该器件很旧、专为直接 TTL/CMOS 输入连接而设计、因此下拉电阻需要比通常足够的强度更强。

    如果我能为您提供更多帮助、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat-San:

    我同意。  如果外部下拉电阻低于500欧姆、则内部电阻器不会产生影响。

    此致、

    川崎义和