This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:GPCCEDV:来自 GPC 的 CEDV 系数 EDVR0报告是否超出 bqstudio:#39;s 值范围?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, BQ78350-R1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266688/bq4050-gpccedv-cedv-coefficients-edvr0-from-gpc-report-out-of-bqstudio-s-value-range

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350-R1GPCCEDV

您好!

我收到了 BQ4050 CEDV 电量监测计的放电日志 GPC 报告、其中该电量监测计的两个锂离子电池(LG INR18650-MJ1、3500mA、带串联电池)。 报告中的 CEDV 参数如下:

电动势   5968    
EDVC0   101    
EDVC1   0    
EDVR1   1    
EDVR0   128143    
EDVT0   4452    
EDVTC   11    
VOC75   7871    
VOC50   7617    
VOC25   7504

我在 bqstudio 中输入了参数、但在(Gas Gauging --> CEDV cfg)下的 R0字段中输入128143后出现 EDVR0错误:

"值超出为参数定义的最大值。"

我已检查 TRM (https://www.ti.com/lit/ug/sluuaq3a/sluuaq3a.pdf?R0=1693811569270)、ts 允许的最大值为65535。

我想知道我是否正确解读了报告中的 CEDV 参数(就像此处针对 BQ78350-R1电量计给出的建议: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763132/bq78350-r1-capacity-learning/2820936?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=edvr0%2520r0#2820936)

电动势        -->电动   势
EDVC0   -->   C0  
EDVC1   -->   C1
EDVR1   -->   R1
EDVR0   -->   R0   
EDVT0   -->   T0
EDVTC   -->   TC

TRM 还规定(第6.4.1节):

"R0是存储在 EDV R0因子/EDV2中的一阶速率相关性因子。"

我在配置中没有使用固定的 EDV2 (EDV_CMP=1)。 如果上述公式正确、如何确定动态计算的 EDV2?

提前感谢您。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚进行了另一次测量。 我对所有6次测量都使用了相同的日志文件、因为我目前无法使用温度室。 EDVR0的值仍然是高124605 (请参阅随附的报告).e2e.ti.com/.../3681.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    需要使用温度室。 提交针对所有温度的相同日志将产生不良结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    是的、我要在温度室内进行最终测量。

    如果 EDVR0对应于 bqstudio 的 R0、那么 GPCCEDV 在线计算器是否应不会报告可实际编程至电量监测计的最佳参数集? 我会认为这是一个错误。

    此致、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我会将该主题分配给专家。  我认为 EDVR0   128143似乎比电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请仅以 GPCCEDV 指南规定的格式向工具提交数据、如果您提交不同的数据集、这可能会导致工具如何计算系数出现问题。 128143的 EDVR0过高。

    您能否将您提交的数据附加到 GPCCEDV?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    请查看附件中提交给 GPCCEDV 的数据。 我使用 bqstudio 生成软件包。

    如前所述、为了熟悉使 GPCCEDV 没有温度和负载补偿空间的过程、我对所有6次测量都使用了相同的日志文件。

    此致、

    汤姆

    e2e.ti.com/.../dshg_5F00_cedv_5F00_r0_5F00_high1.zip   e2e.ti.com/.../dshg_5F00_cedv_5F00_r0_5F00_high2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该工具需要温度和负载变化才能计算系数、因此我将忽略 GPCCEDV 报告中的值、直到完成指南中的步骤。 我还要确保在提交日志时删除标头信息(包括日期和电量监测计/bqstudio 信息)。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    谢谢、是的、虽然我发现 GPCCEDV 工具能够报告可能值范围之外的参数这一点值得怀疑、但缺少的变量可能是问题的根本原因。 我唯一可以保证的是、在温度室内进行测量时也不会发生这种情况、显然没有人报告过类似的问题。

    此致、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我以前没有看到过这个问题、但也没有看到在没有温度变化的情况下提交数据。 如果在所提交的所有数据均遵循该指南后、系数仍然异常、那么我们可以进一步研究这一点。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    这已经足够公平了、我将按照指南在温度室内进行测量。

    此致、

    汤姆