This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:12V 铅酸电池配置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267306/bq25730-configuration-for-12v-lead-acid-battery

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ24800

我想知道使用 BQ25730管理铅酸电池的充电/放电是否有建议的配置。

如果在管理其不同充电曲线方面存在一些限制。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    BQ25730是辅助器件、它允许嵌入式控制器实现不同的充电曲线。 EC 通常是这样的 MCU MSPM0。  

    例如,要实现 CC/CV 充电曲线,您只需设置两个寄存器:充电电流()和充电电压()。  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    CC/CV 正常!

    但是、有一种方法可以在不干扰  BQ25730的情况下检查电池容量? 我想 在测试期间使用 intenal ADC 来监控压降。

    谢谢!

    此致

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    充电器内部有一个 VBAT ADC。 您可以使用它来监测电池电压。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    我不确定 BQ25730是否是适合我的应用的最佳选择、您能为我提供帮助吗?

    我想用15V 电源系统和使用铅酸电池(12V/7AH)作为备份。 我的系统工作电压为9V 至18V 、消耗6A 的最大电流。

    BQ25730 具有降压、降压/升压和引导转换器、但我 不需要这些、因为15V 足以 为12V 引线电池充电并为我的系统供电。

    也许直通模式(PTM)是我的应用的理想选择、但我不知道 是否可以在 PTM 中为电池充电。 您是否有描述 PTM 操作的文档。

    谢谢!

    此致

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    您可以查看 BQ24800。 它还应该在您的应用中正常工作。  

    www.ti.com/.../BQ24800

    此致、