This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:下拉电阻

Guru**** 2502495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266476/tlv755p-pulldown-resistance

器件型号:TLV755P

大家好、团队成员。

以计算放电时间。

在 DS 中、仅为 Rpulldown 指定了典型值。

我们应该考虑多大的差异?

此致、  

早川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hayakawa-San,

    除了温度和制造工艺差异外、下拉电阻在很大程度上取决于 LDO 的 VIN 条件。

    我们通常不描述 Rpulldown 变化、因此很难 为其提供有保证的变化范围。

    您能提供有关 VIN 条件的详细信息吗、我可以给出一些关于变化的大致估计。


    此致、
    罗哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit

    感谢您的答复。
    我们有2个条件、即 VIN = 3.3V 和5V。
    如果您可以估算差异、那会很有用。

    此致、

    早川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayakawa,

    让我在内部验证一下有关这方面的一些数字、我将在 EOB 星期四之前回来与您联系。

    此致、
    罗哈特·福加特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit

    进展如何?

    此致、

    早川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayakawa,

    根据我们的仿真数据、对于3.3V 和5V 输入电压、在整个温度和制造过程中的预期变化约为+/-30%。

    当 VIN = 3.3V 时、Rpulldown 将增加到约180 Ω(典型值)。

    请告诉我、以防需要进一步的详细信息。

    此致、
    罗哈特