This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:使用接地环路滤波器(之后的 TPS62912、TPS63710和 LDO)过滤噪声和隔离

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62912, OPA699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267710/tps62912-filtering-noise-and-isolating-with-ground-loop-filter-tps62912-tps63710-and-ldo-there-after

器件型号:TPS62912
主题中讨论的其他器件: OPA699

您好!

我从下面的建议开始了我的原理图设计、并以 slno

1. 适用于照片敏感型应用的超低噪声电源链-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛- 初步建议

2.最终确定的原理图审阅 - 基于 TPS62912RPUR、TPS7A9401DSC、TPS7A3301RGWT -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

3.最终负输出原理图- TPS63710:超低噪声负电源设计-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

现在我已完成电路图、我希望在确保电源接地噪声不进入运算放大器级时多加小心、我已为运算放大器保持一个单独的接地、称为 AGND

其通过接地环路隔离器与 PGND 触点分离、如下所示:

现在、 BLM18PG121SN1具有以下的滤波曲线:  

但实际上、如果看到 TPS62912或63710的曲线都具有100Hz 至100kHz 的主要噪声、

是否需要放置在100Hz 到100kHz 范围内具有高阻抗的磁珠、是否应保持在磁珠以上?

请指导我使用适当的接地环路滤波器来隔离接地平面、以保护 AGND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天会发布答案

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不熟悉您的系统设计、也不确定原理图中的 GND_Chass、但对于62912/63710低噪声器件、这些器件实际上 可以降低您提到的<100KHz、而不是  主要在100Hz 至100kHz 范围内降低噪声

    为了实现高频噪声抗扰度、仍需要铁氧体磁珠。

     裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、感谢您的答复

    上面是我的系统看起来的样子、我有多个来自多个光电二极管的传感器输入、它们通过一个 TIA+限制放大器+比较器链、为我正在使用的电源的运算放大器以上供电

    如我的初始博文中所示、

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230855/ultra-low-noise-power-chain-for-photo-sensitive-applications

    我面临张贴在 TIA 和 LA 输出中的曲线、这导致了 SNR 的降低、为了实现将直流/直流与运算放大器的 AGND 隔离是非常必要的、我想寻求有关如何降低运算放大器输出中出现的噪声的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、首先、由于您的完整系统设计很复杂、我们的建议实际上仅供参考。

     GND_Chass 用于何处? TIA 是什么意思?

    功率转换器与 TIA/LA/比较器位于同一电路板上、对吗? 您的问题是用于 TIA/LA/比较器的转换器、但 TIA/LA 可能会影响比较器的质量、您只需使比较器成为单独的 GND、对吧? 如果是这样, 你布置的带有铁氧体磁珠的独立比较器 GND 应该工作,还建议并联一个0欧姆电阻器(NC),只是为了备用,如果没有接地噪声问题,填充0欧姆,另一个问题是铁氧体磁珠会导致 I*R 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIA 是跨阻放大器

    LA 是限幅放大器

    机箱接地连接到用于外部接地接线片的接地孔、AGND 为 TIA + LA +比较器 GND、而电源接地用于直流/直流和 LDO。

    我把这些接地连接在一起。

    光电二极管将产生10ns 脉冲、电流脉冲将通过 TIA 转换为电压、然后是 OPA699、比较器输出为 LVDS

    在此过程中、模拟链接地完全与电源接地分离、但我仍然看到来自电源进入单链的噪声

    是的、电源转换器位于同一电路板上。

    这一次我已经更改了直流/直流转换器和 LDO 以降低噪音,我想寻求关于相同的帮助,要注意什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、我们对您的系统 GND 连接的建议仅供参考、因为我们通常只考虑常见的电源转换器相关设计而不是完整的系统设计。

     旧的 DCDC 解决方案 不是低噪声/纹波解决方案、对吗?

    10ns 脉冲是噪声还是信号? 10ns 脉冲频率是多少?  是否确定噪声是由电源转换器引起的? 如果需要、低噪声解决方案应该会有所帮助、如您提到的单独 GND 将会更好。

    我的想法如下、仅供参考

    PGND 和 AGND 可以首先使用铁氧体磁珠并联0欧姆电阻器分离、然后 PGND 使用铁氧体磁珠并联高频电容器连接 Chasis GND (系统外壳安装孔)。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我朋友的要求,我将向您分享我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受,Shyam