This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65992-01:器件信息字符串展示- USB-PD-CHG-EVM

Guru**** 2626115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268930/usb-pd-chg-evm-01-device-info-string-shows---tps65992

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS25750

原理图显示此评估板将 TPS25750用作 USB PD 器件控制器。  

器件信息(寄存器0x2F)为: "(TPS65992 HW00A1 FWF509.05.61_0003 ZAceS"

为什么器件信息字符串中显示的 P/N 不同?

韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    TPS65992是 TPS25750所基于的一款类似器件、它是同一个系列。 该器件信息仅供内部使用。 请放心、这是有意为之、不是器件中的错误。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...这款 EVM 实际上装配了 TPS65992?

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该 EVM 装配了 TPS25750。 但是、TPS25750和 TPS65992是非常相似的器件、属于同一个系列。 这就是 TPS25750的器件信息显示为 TPS65992的原因。  该 字符串在我们的器件固件内部没有在不同器件之间进行更改。

    此致!

    亚历克斯