This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:并行运行

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258638/tps552882-parallel-operation

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件:TPS55288

您好、TI 团队:

我想知道该器件是否也可以并行运行。 我设备上的电池充电 IC 无法处理更多电芯、我希望在某些应用中并联使用两个器件来提高电池容量和功率。 单个转换器的输出需要支持12V-6A。

谢谢!

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattew:

    我可以知道输入电池的输入电压范围是多少吗? 此外、这里的应用是什么、您有什么模块可以解释吗? 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    电池的电压范围为6V-16.6V。 我正在设计一款 UPS、该 UPS 可使用 2-4节串联锂聚合物电池、具体取决于其供电的器件。  

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    单个 TPS55288可以输出12V 输出/6A 和6V 输入、但如果长时间工作、散热会成为问题。 当单个电池电压仅为3V 时、锂聚合物电池是否会输出72W?

    我们尚未在工作台上并行尝试使用两个 TPS55288、但从理论上讲、可以做到这一点。 如果您愿意、我们可以尝试这么做。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以尝试一下、并告诉我最佳配置、那将非常好。 电池需要提供高达72W 的功率、直到电池达到3V。  

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    是的、我可以将两个 EVM 与外部设置并行连接、但由于带宽限制、这会花费一些时间、可能需要1-2周时间、当我获得一些结果时、我会在这里回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    抱歉、回复较晚、我们的带宽最近非常有限。 根据我的基准测试、当这两个电路板并联连接时、每个电路板将吸收一些负载电流、但无法实现功率共享、因为没有外部环路来调节此电流。

    下面是交错和非交错6Vin-12Vout/6A 下的测试原理图和测试波形。

    外部连接:

    输入电压、输出电压、接地已连接。

    2.FB 引脚:单独的电阻分压器。

    3.COMP 引脚:使用单一补偿网络并连接在一起。

    4.SYNC 引脚:可以使用外部 PWM 信号(相移180°)进行交错运行。

    BRS、

    布莱斯