Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A
大家好!
我的一位客户正在考虑将 TLC5948A 用于他们的新产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问:
TLC5948A 数据表指出 Td6测量条件如下。
"LAT↑至节电模式、通过在 第6页上、以空白= 1和 PSMODE = 110的情况下为 OUTn 写入数据并关闭"。
当此条件下的空白条件更改为"0"(空白=0)时、Td6是否可以应用于该条件?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。