This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1EVM:TPS629210-Q1

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269327/tps629210-q1evm-tps629210-q1

器件型号:TPS629210-Q1EVM

我使用 TPS629210-Q1EVM、并发现输出电压为0.6V、而不是3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天会发布答案。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我想下 FB 分压电阻器开路、或者上  FB 分压电阻器以某种方式短路、以使输出电压等于基准电压。

    您可以尝试测试电阻或更改分压电阻并重试。