This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:是否有办法通过 TPS92515驱动2个 LED 灯串?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262806/tps92515-is-there-any-way-to-drive-2-led-strings-by-tps92515

器件型号:TPS92515

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS92515用于其新产品。
他们还需要 通过一个 TPS92515驱动2个 LED 灯串(一个是白光彩色 LED、另一个是灯色 LED)。

但 不必同时打开两个 LED、一次只需一个就足够了。

现在,他们的问题如下。

问:是否有办法通过 TPS92515驱动2个 LED 灯串?
   是否可以使用 PMOSFET 来实现此功能、此外还可使用 LED 阳极侧和外部控制 FET?

   如果您有任何参考设计、可以告诉我吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    专家不在办公室、稍后会回来与您联系。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    非常感谢您的答复。

    我很期待收到您团队的回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    是的、可以通过外部 FET 控制来实现。 下面是一个示例。  

    PWM 1控制分流 FET、PWM 2和 PWM 3选择由其控制的灯串。 确保在分流 FET 期间串开关打开以提供电感器电流路径。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    非常感谢您的答复和原理图。

    如果 不需要从 LED1高速转换到 LED2并从 LED 2高速转换到 LED1、是否可以在原理图中使用 TPS92515 PWM 信号来代替 PWM1 NMOS FET?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    非常感谢您的答复。

    如果使用的是 PWM1、那么 LED 的打开/关闭瞬态速度是多少? 是否小于1us?同样对于使用的 TPS92515 PWM 引脚、LED 的打开/关闭瞬态速度是多少? 它 大于 1us 还是小于10us?
    您是否有关于打开/关闭瞬变时间的任何日期?

    请你给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuya、  

    如果 PWM1 (外部分流 FET)控制、它将在~ns 到数十 ns 内、具体取决于 PWM1和分流 FET 的速度。  

    如果  使用了 TPS92515 PWM 引脚、电感器电流会从0斜升至稳定电流。 因此、会提升与电感和 VIN、Vout 值相关的速度。 Ldi / dt = u。 如您所见、它肯定 比使用并联 FET 更慢且精度更低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    非常感谢您的答复。

    我明白了。

    我可以问您一个有关  您在 本线程开始部分展示的手写原理图的问题吗?

    问: 此 原理图是否 已通过验证、可正常工作?
       如果您已进行验证、您能否告诉我测试条件和每个器件参数?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    我认为这非常简单、易懂。 不是吗? 没有必要对其进行验证。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoguang、

    非常感谢您的答复。 我明白了。
    我知道这很容易理解。 但客户只想知道是否已验证原理图。
    此外、他们的电路设计还希望了解 TI 用于验证的每个部件参数。

    再次感谢大家、此致、  
    和也。