This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:EIPD 导致 LDO 功能故障、需要 LDO 裸片内部布局和功能块进行进一步调查

Guru**** 2511025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265017/tlv733p-q1-ldo-functional-failure-due-to-eipd-require-ldo-internal-layout-of-die-and-fucntional-block-for-furhter-investigation

器件型号:TLV733P-Q1

请参阅 QEM-CCR-2308-00363、我们已 了解 EIPD 故障、请支持 LDO 裸片内部布局和功能块进行进一步调查、尤其是对于 EIPD 领域、我们尝试了解故障机制并努力说服客户。 正在等待您的提示支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多信息:

    背景:OTA 软件升级期间出现0km 激光雷达故障。

    组件 IV 固化

    和对引脚5区域进行去封装、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stanley、  

    我已将其转发给我们的产品工程师。 请在2个工作日内回复。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    感谢您在此提供背景信息。 关于  QEM-CCR-2308-00363、FA 操作已结束、总结如下:

    "根据 www.jedec.org 上提供的 JEDEC 文档 JEP155,500V 的 ESD-HBM (静电放电-人体放电模型)级别意味着"基本 ESD 控制方法允许以成熟的裕度安全生产。" 根据 JEDEC 文档 JEP157 (可在 www.jedec.org 上获得)、一个250V 的 ESD-CDM (静电放电-带电器件模型)级别意味着"带金属机器部件接地和隔离器控制的基本 ESD 控制方法"可实现安全生产。 根据行业标准文档中的上述标准、发生故障引脚的 ESD 资质等级以及 ESD 控制的已知行业制造能力、判定元件级 ESD 不是可能的根本原因。

    根据从故障分析获得的证据、电气过载(EOS)是导致电感式物理损坏(EIPD)的最可能原因。 TI 已确认在该 TI 器件最后一次测试插入结束时进行漏电测试、因此认为 TI 发生的 EOS 损坏不太可能发生。

    此外、根据这个问题的特点、制造不合格的情况被认为是不太可能的。

    因此、客户报告的问题可能是由应用环境中的 EOS 引起的、TI 建议客户评估应用环境中是否存在瞬态或稳态电气过载源。 为了确定 EOS 的具体原因、需要对客户的电路板环境和客户的测试环境进行详细的分析和测量。"

    除了这些分析之外、您还需要为客户具体查找哪些类型的故障分析和信息? 对于应用分析和问题、我可以将此咨询转发给我们的应用团队。

    感谢您的任何说明、

    大卫·皮尔庞特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    以下是根据 TI 在应用相关 EOS 损坏方面的经验为客户提供的最终建议列表。

    遗憾的是、由于这是一个独特的故障、因此更难追查到一个共同的原因。 我们将监控该器件、以在将来是否收到该客户的退货。

    应用参数

    • 在运行条件和测试条件下执行应用系统的测量:
    • 确认应用符合数据表中的所有绝对最大额定值和建议运行条件(包括电压、电流、时序和温度测量值);
    • 确认应用中每个器件的电源定序数据表要求已得到满足;
    • 确认应用中每个器件的数据表斜升速率要求已得到遵守;
    • 确认电路板上的节点在预期电压下运行;
      • 具体而言、确认要处于相同电位的节点对处于相同电位;
    • 确认电源线和信号线没有过量噪音;
    • 确认电源线和信号线没有电压尖峰(正或负)。

     

    测试流程

    • 避免热开关:
      • 仅在电源关闭时连接/断开被测电路板;
      • 在断开被测电路板之前、确保旁路电容器完全放电;
      • 确保继电器和开关仅在电源完全关闭时连接/断开;
      • 避免两次测试之间出现热切换:
        • 请勿在电源已连接或处于开启状态时更改电压值或电流范围;
        • 在开始下一次测试之前、请勿在测试之间关闭电源、否则需要留出足够的时间让电容器放电;
        • 请勿使用不同高度的弹簧加载触点、这可能会导致连接到任何顺序未定的带电电源。
      • 包括电压/电流钳位、以防止数据表冲突。
      • 管理测试程序:
        • 遵循测试计划/程序的书面发布流程;
        • 发布前的审计测试计划/程序;
        • 将测试程序/程序保持在修订控制之下。

     

    测试设备

    • 防止测试连接不良、错位和旋转:
    • 确认存在机械保护措施以防止测试过程中意外断开;
    • 使用只允许单向定向的连接器。
    • 确保设备充分接地;
    • 确保电源经过充分调节/过滤;
    • 遵守诊断、维护和校准的定期计划;
    • 确保测试设备满足测试和安全要求;
    • *适当敷设及屏蔽所有电能来源;
    • 屏蔽受测板免受机械危险的影响。

     

    装配流程

    • 防止组件连接不良、错位和旋转
    • 使用 X 射线和/或光学检测设备;
    • 在丝印上放置标记、以显示正确的器件极性/方向;
    • 使用只允许单向定向的连接器。

     

    系统设计

    • 将电气滤波器尽可能靠近需要保护的器件放置;
    • 选择并放置旁路电容器以优化电源性能并避免不必要的谐振;
    • 使用适合于设计的经过良好调节的电源;
    • 使用具有过压保护的电源;
    • 确保电压/电流源能够承受初始浪涌电流;
    • 确保设计符合所有数据表值、包括电源定序和斜升速率要求;
    • 如果系统设计用于热插拔应用(例如 USB)、则确保设计能够承受热插拔的副作用、例如浪涌电流和电压骤降;
    • 最大限度地降低电源连接中的电感、从而最大限度地减少辐射发射和传导发射;
    • 设计电源电路以防止反向电流;
    • 通过使用适当的钳位器件更大限度地减少过冲和下冲;
    • 避免输出驱动器之间的争用;
    • 避免悬空输入、即使对于未使用的引脚也是如此(例如、通过使用上拉/下拉电阻器);
    • 在板之间选择适当的连接器;
    • 确保适当的散热;
    • 尽可能均匀地分布总电路板阻抗;
    • 确保电力线路能够提供足够的电流;
    • 确保传输线路和负载之间的阻抗匹配;
    • 避免接地回路;
    • 在信号路径上使用接地屏蔽、以最大程度地降低串扰影响;
    • 最大程度地减小单独接地平面之间的阻抗;
    • 在软件中查看临界情况、并消除未定义的情况;
    • 在软件中包括错误处理例程。

     

    谢谢。
    大卫·皮尔庞特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Juliette,,请帮助提供裸片的 LDO 内部布局和功能块,以进行进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,我们必须了解总体 EOS 的故障机制,所谓 EOS 区域的功能块如何?  
    此外,与已知良好的组件相比,该悬架组件的 IV 曲线显示正常。 但基准测试可以检测故障、请阐明更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已联系到有关 EOS 区域布局功能的设计、请联系您的现场工程师以了解详细信息。