This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901-SP:在参考设计 UC1843BEVM-CVAL 中避免2.5V 反馈偏移

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843B-SP, UC1901-SP, UC1843BEVM-CVAL, UC1901, UC1843-SP, UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259564/uc1901-sp-avoiding-the-2-5v-feedback-offset-in-reference-design-uc1843bevm-cval

器件型号:UC1901-SP
主题中讨论的其他器件: UC1843BEVM-CVALUC1901UC1843-SPUC1843、UC1843B-SP

您好!

我正在使用 UC1901-SP 设计用于隔离式反馈的电源。  在'UC1843BEVM-CVAL'评估板的参考设计中、通过使用 UC1843B 的5V 基准并使用两个2.74k 电阻器将其分频、将2.5V 偏移量添加到反馈信号中:




我的理解是需要2.5V 偏移、因为 UC1843B 使用2.5V 基准来提供反馈、并且 UC1901-SP 输出能力限制在最大1.5V。  是这样吗?

如果我想简化电路并避免使用2.5V 偏移、可以改用1:2变压器来将范围增加到3.0V (2 x 1.5V)、以便超过2.5V 基准电压吗? 如果是、有任何缺点?

如果我决定不使用 UC1843B 而改用 具有1.2V 基准的控制器、我可以取消偏移并将反馈信号(后二极管)连接到控制器吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    Im 对您要问的问题有点困惑。

    UC1901在 TIDA070002中使用、在 UC1843B EVM 中不使用。

    如果使用 UC1901输入错误电压、需要使用某种方式。

    我们最好的建议是将其注入与电阻器分配对齐的电容器、以连接到从5V 电源轨拉取的控制器基准电压

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速回复和反馈。  没错,它看起来 TIDA070002原理图是 UC1843BEVM-CVAL 的更新版本 。  我将使用 TIDA070002作为正向参考。

    我之前的问题是尝试了解反馈电路为何使用2.74k+2.74k 电阻分压器网络:

    我想猜测需要2.5V 失调 电压、因为控制器5962P8670409VYC (UC1843-SP)将2.5V 基准电压用于其反馈环路、但使用1:1变压器时、UC1901只能支持1.5V?   

    您的建议:

    将其注入与电阻分压器对齐的电容器,以连接从5V 电源轨类似的电源拉取的控制器电压基准

    您在原理图中是否指代 C49的电容器?   上述电路交流将误差信号耦合到5Vref、并将信号偏移2.5V?


    如果我希望简化反馈电路、是否可以改用2:1变压器?  这会向误差信号增加2倍的增益、并允许其达到 UC1843的2.5V 反馈基准电压:



     
    我在 UC1901应用手册中发现 、如果我的基准电压大于1V、则可能需要更高的匝数比:
    "UC1901被指定为生成等于或超过1.6V 峰值的最大载波电平。 这表明、如果检测器输出必须超过约1V (允许检测器二极管压降为0.6V)、则耦合变压器需要大于一的匝数比。"
    但是、我想向您确认、我不考虑此方法是否有任何缺点。

    感谢丹尼尔的帮助!  

    此致、
    文斯





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    我要讨论的电容器将与 R23串联、与 UC1901-SP 数据表中的情况类似、在这里会放置一个电阻分压器、并将输出顶部连接到5V、而不是接地端。

    在使用2:1变压器时、您需要考虑的一点是该器件采用了振幅调制。
    在振幅调制中、误差电压将从0V 变为最大摆幅(假设为1.7V)

    如果您尝试仅使用摆幅的最大部分来运行器件、最终会得到 UC1901-SP 在表示误差电压时所使用的范围非常小。

    通过放置偏移、UC1901-SP 可以使用更大的范围来表示误差信号。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您澄清所有这些要点、我在原理图中实施了您的建议、并为与反馈分压器 R23和 R32一致的串联电容器添加了 BOM 填充选项。

     最后两个问题:

    -我理解50欧姆 R23可能用于频率响应测量,但 R32 9.76k 的目的是什么?   由于与 R32相比、50欧姆的 R23非常小、因此 它是隔离信号的弱分压器。



    -与 COMP 引脚连接的 D7、R8、C43、Q2电路的用途是什么?



    谢谢!

    此致、
    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    9.76k Ω 用于将电流作为负载电阻器从变压器中拉出。
    我不相信它的要求在我建议的形式实施 UC1901-SP。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    抱歉我只回答了1个问题。

    该电路是一个基本的软启动、可以添加到 UC1843B-SP 中。
    根据您的控制器、可能不需要该功能。

    谢谢。
    丹尼尔