This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:具有4.15V OVP 电压的电池保护 IC

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267828/bq2970-battery-protection-ic-with-4-15v-ovp-voltage

器件型号:BQ2970

尊敬的专家:

我们正在寻找单节锂电池保护 IC、希望其 OVP 电压大约为4.15V、从 BQ29700数据表中、我看到 Vovp 为4.275V、而 BQ297xy 似乎是 Vovp 可编程的、 但我在 TI 网站上找不到相应的完整 P/N、您能帮忙推荐一个合适的器件吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ297xy 系列 (带低侧 FET 驱动器)能够在工厂内对 OTP 进行编程、以50mV 步长实现3.85V-4.6V 范围内的任何内容(用于 OVP)。  "xy"器件是占位符编号、而不是实际的 OPN。  

    我将把这个主题重新分配给一个营销工程师、他将能够根据您的特定规格帮助订购器件。

    此致!
    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗杰斯、您好!  

    如 Andria 所述、BQ297xx 是一个占位符、目录中之外的任何需要设置都将是自定义参数化请求。

    如果需要定制器件、则需要一个强有力的商业案例、用于确定优先级以及有关项目和目标生产日期的更多详细信息。  

    如有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致!  

    -Luis Torres