This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电时可使用的 bq24600电感器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266113/bq24600-bq24600-inductor-whines-when-charging

器件型号:bq24600

您好

当 BQ24600正在充电时、电感会鸣笛(设计参数:输入电压:19.8V/3.4A、充电电压:4串电池(16.8V、充电电流:2A)。

原理图如下所示:

请帮助检查它。

谢谢

星形

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    我将在星期二进行审查并提供反馈。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya

    任何更新?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    感谢您的耐心。

    我检查了原理图、但无法确定问题。 您能否提供更多有关何时观察到此行为的信息?

    1-测试条件是什么?  

    能够捕获开关节点的波形吗?  

    此致、  

    Aya