您好的专家
我将继续记录我不明白的 TPS16412的其他一些行为。
在以下波形中、我使用电子负载的恒定电阻设置有各种阶跃负载、从24欧姆并联到 X 欧姆。 此电路板处于默认设置、其电路外的 C11 470uF 大电容。 因此、ILIM=1.8A、IOCP=2.23A、CLIM=100nF。
我在这里从1A 升至2.2A。

我本来希望以这种方式做出反应(图8-10):"ILIM ≤ IOUT < IOCP:该器件在刚性持续时间内提供高达 IOCP 的电流、然后在 tILIM-Dur 的最大持续时间内限制流向 ILIM 的电流。" 但是、我可以看到上的电压牢固地保持在0V、表示正常运行。

以下是将 Iout 置于该范围内的阶跃负载(图8-11):IOCP ≤ Iout < Ifast-trip。 该行为应为:"器件在 tILIM-Dur 的最长持续时间内限制流向 ILIM 的电流。"

同样、该行为与描述不符。

此外、我在波形上标记了持续时间 T。 时间如何决定? 是否触发过热保护?

最后、这些小的半周期输入电流尖峰是什么?

放大。

再次感谢您的帮助。
此致、
吉姆 B