Other Parts Discussed in Thread: LM5143
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143


在 LM5143应用在24V 至14.4V 范围内时、当温度范围为0至-30度时、14.4V 输出电压会大幅波动。 我们希望帮助确定异常的原因并解决它
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
VIN 看起来不稳定。 输入滤波器应使用电解电容器进行阻尼、或使用 ESR 进行一些电容抑制。
请参阅应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

您可以尝试移除滤波器电感器、然后查看响应是否改善。
-奥兰多