This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:SPICE 模型。 装载值

Guru**** 2532590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269242/tpsm365r6-spice-model-load-value

器件型号:TPSM365R6

您好!

我使用的是 PSpice for TI。 我从 https://www.ti.com/lit/zip/snvmcb3下载了 TPSM365R6 SPICE (加密)模型

运行仿真时、弹出错误:"ERROR (ORPSIM-15167):UNdefined parameter:load (错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:载入)"。

为了避免该错误、我在仿真中添加了"设置/配置文件/包括"一个包含:"的文件。 参数 load=3"。  这是正确的程序吗?

我尝试了各种值(1、3100)。 仿真可以正常运行、但只能部分运行。  

您能否指定装入的值?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、默认稳态原理图中并没有出现同样的问题。

    我查看了原理图、没有看到任何使用"load"的表达式、因此.lib 可能是使用该表达式生成的、而您是在另一个原理图中使用该模型、但没有定义该属性。

    您正确定义了该参数、该参数将等于直流负载电流、单位为安培、即:600mA = 0.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我创建了一个新工程、从  https://www.ti.com/lit/zip/snvmcb3中重新导入了 zip 文件、然后引用"settings/configuration files/library"中的"tpsm365r6frdnr_trans.lib"、 并删除包含加载参数的 include 文件。

    PSpice 失败:

    Reading and checking circuit
    ERROR(ORPSIM-15167): Undefined parameter: LOAD.
    Circuit has errors ... run aborted
    See output file for details
    INFO(ORPROBE-3188): Simulation aborted
    

    已封闭仿真器的输出窗口:

    **** 09/11/23 17:48:19 ******* PSpice 17.4.0 (Nov 2018) ******* ID# 0 ********
    
     ** Profile: "SCHEMATIC1-TPSM"  [ d:\cadence\tpsm6-pspicefiles\schematic1\tpsm.sim ] 
    
    
     ****     CIRCUIT DESCRIPTION
    
    
    ******************************************************************************
    
    
    
    
    ** Creating circuit file "TPSM.cir" 
    ** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
    
    *Libraries: 
    * Profile Libraries :
    * Local Libraries :
    .LIB "../../../lib/tpsm365r6_pspice_trans/tpsm365r6frdnr_trans.lib" 
    * From [PSPICE NETLIST] section of C:\cds_spb_home\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini file:
    .lib "nom_pspti.lib" 
    .lib "nom.lib" 
    
    *Analysis directives: 
    .TRAN  0 20m 0 10u 
    .OPTIONS ADVCONV
    .OPTIONS FILEMODELSEARCH
    .PROBE64 V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) 
    .INC "..\SCHEMATIC1.net" 
    
    
    
    **** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****
    * source TPSM6
    C_C2         0 N09505  20u  TC=0,0 
    C_C3         0 VINTPSM  4.7u  TC=0,0 
    C_C4         0 N05470  1u  TC=0,0 
    R_R1         FB_BIAS E5V  39k TC=0,0 
    R_R2         0 FB_BIAS  10k TC=0,0 
    C_C5         FB_BIAS E5V  5.6p  TC=0,0 
    C_C6         0 E5V  10u  TC=0,0 
    X_U2         N74287 N05470 VINTPSM N74275 0 FB_BIAS E5V VINTPSM 0 N05769
    +  TPSM365R6FRDNR
    R_R6         0 E5V  15 TC=0,0 
    R_R7         N05769 E5V  100k TC=0,0 
    V_V2         VBATRCB 0  
    +PULSE 0 24 0 10n 100u 7.5m 10m
    L_L1         N71729 VINTPSM  330n  
    C_C8         0 E5V  10u  TC=0,0 
    C_C9         0 E5V  10u  TC=0,0 
    C_C10         0 E5V  10u  TC=0,0 
    R_R8         N09505 VINTPSM  .2 TC=0,0 
    C_C11         0 VINTPSM  100n  TC=0,0 
    R_R15         N71729 VBATRCB  .05 TC=0,0 
    
    **** RESUMING TPSM.cir ****
    .END
    
    
    ERROR(ORPSIM-15167): Undefined parameter: LOAD.

    原理图包含 L、C 和 R 以及 TPSM365R6

    我怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在顶层原理图中设置参数 Load。

    其值应为 R6/15;15为 VOUT 的值。

    始终最好使用 PSpice 项目中包含的原理图、这样您就可以从正确的位置开始、并可以采取更系统的方法来了解默认原理图的哪些变化导致了仿真错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。