This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:安全 USB-C 输入保护、PTC 和放大器;TVS 二极管

Guru**** 2391345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269261/bq24074-safe-usb-c-input-protection-ptc-tvs-diode

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: TVS1401

您好!

我使用了 BQ24074、如果有人能看一下我的原理图来看看是否有任何看起来不正确的地方、我会很感激。

我已阅读了产品页面上提供的文档、但我没有看到说明如何最好地将此连接到 USB-C 端口来确保足够的输入瞬态电压保护的指南  

目前、我的原理图看起来是这样的、  

我还想弹性解决有故障的 USB 电源、这些电源的电压高于预期并且缺乏电流限制。 我在 TVS1401之前使用了具有100A 瞬态额定值的 PTC。 它基于 Littelfuse USB 设计指南中的示例。 我认为这可以提供足够的瞬态电压浪涌保护、并且还会在电压过高或反相时切断输入。

非常感谢您提供任何帮助、

此致、

-杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我看了一下您的原理图、我认为这看起来不错。 在我的终端上看不到有关电视和保险丝的问题。  

    我注意到您提到4V4导轨为蜂鸣器和振动电机供电。 电流负载和电池是否将超过保险丝设置的160 mA 电流?  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢、这让我很舒心!

    非常感谢您的帮助。  

    此致、

    -杰森