This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116-HT

Guru**** 2389490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267125/lm5116-lm5116-ht

器件型号:LM5116

e2e.ti.com/.../12V-buck-p2.pdf

早上好

感谢 Eric 的建议。 12V 降压转换器现在将以满载(1A)启动。 输出稳定在12V、直到输入电压上升到47V 以上。 然后、随着输入电压的升高、输出电压会下降、直到输入电压为60V 时、输出降至约7V。

请提供更多建议

罗杰·杰弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roger  

    请您逐个尝试这些项目吗? 另外、请与您的朋友  

    • 当 VIN 大于47V 但小于60V 时、请测量 V (HB-SW)、并检查与正常运行情况相比是否有任何异常。  
    •  当 VIN 大于47V 但小于60V 时、请检查 V (FB-AGND)、并检查与正常运行情况相比是否有任何异常。
    •  在 SW-AGND 之间靠近 IC 的位置组装一个齐纳二极管。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。

    随附测试结果。

    您提到了 SW 引脚上的齐纳二极管。 您会建议多大的电压?

    此致

    罗杰

    e2e.ti.com/.../Test-results.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rodger  

    它应大于 SW 节点的峰值电压+10V/大于最大 VIN+20V。

    您是否也可以捕获 COMP 引脚电压? 理论上占空比应达到最大值、因为当 FB 小于基准电压(即1.215V)时 COMP 会升高。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。

    更新了测试结果。

    请提供更多帮助

    此致

    罗杰

    e2e.ti.com/.../Test-results-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roger

    我认为您应该首先解决基本问题。 当 VOUT 为12V 时、FB 引脚电压必须为~ 1.215V、这也是您的目标电压、  

    关于55V 时的问题、 看起来您的系统处于电流限制状态。 请检查当 COMP 饱和时 VIN 电压是否下降。   

    - EL