This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:对 BQ76942进行编程

Guru**** 2811605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM, EV2400, BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258562/bq76942-programming-bq76942

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ76952 、EV2400、BQ76952EVM

您好、 在使用 BQ76942之前是否需要对其进行编程?  

此致

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    如果您指的是 OTP、那么答案不是简单的"是"或"否"。  根据您的器件型号以及默认 OTP 设置是否满足您的需求、您可能需要也可能不需要重写 OTP 设置。  此外、OTP 可确保 上电时加载的默认设置符合您的喜好。  您始终可以在器件每次上电时加载所需的任何设置、而不是对 OTP 进行编程。

    请参阅此常见问题解答以了解更多信息: (+)[FAQ] BQ76952:使用 Bq769x2器件系列进行 OTP 编程的常见问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:  

    我可以使用 USB 转 I2C 适配器对 OTP 与 BQStudio 进行编程吗?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您应使用 EV2400在定制电路板与 BQ76952和 BQStudio 之间进行通信。  

    如果您有 BQ76952 EVM、则可以使用 EVM 上的 micro USB 端口将 EVM 连接到 BQStudio。  这种情况下、只需一根微型 USB 转 USB 线缆即可。

    以下是 BQ76952EVM 和 EV2400页面的链接:

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    我已经购买了可检测 IC 的 EV2400、但 在任何位置都看不到该特定数字。 我可以 在监控部分看到7694_0_24-bq76942.bqz 和7694_0_28-bq76942.bqz、我是否要使用其中之一?

    此致

    史蒂夫

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您能否向我发送您的电路板图像、以便我查看您在 EVM 上的跳线位置?

    此致!
    安德里亚