请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您好
我有疑问需要您的帮助。
应用场景如下:3节串联和2节并联锂聚合物电池,但这受到结构设计的限制。 整个电池被分成两个3串单元、两个单元通过大约10cm 的电线并联、然后连接到 BQ40Z50板(如图所示)。
此方法是否会影响功率估算的准确性? 它将产生什么影响?

正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.