This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700Q1EVM:晶体值

Guru**** 2797445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS38700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268019/tps38700q1evm-crystal-value

器件型号:TPS38700Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS38700

大家好、

 我的 客户有一个问题。

此 EVM 使用 NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8。  此器件的建议负载电容值为12pF。 但是、未安装 C5和 C6、TPS38700的内部电容器为6.5pF。

他们  是否应该使用推荐6pF 负载电容的 NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14?



谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!  

    客户可以更改晶振或为电路板添加12pF 负载电容器。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8已安装在 EVM 中对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    是的、 NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8应安装在 EVM 背面。

    此致!

    沃尔特