This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 49.5V/10A 输出需要使用充电器芯片

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266967/need-charger-chip-for-output-of-49-5v-10a

主题中讨论的其他器件:BQ25756

尊敬的 TI:

我们为 LiFePo4、15S 构建电池充电器。 充电器的输入为56V/63A、充电器的输出需要为49.5V/10A。  

您是否具备能够执行上述操作的任何功能?

我遇到了 BQ25756、这款芯片非常适合用于此应用。 除了最大运行条件和表7.5外、有关我们所寻找的范围的详细信息不多。

BRGd

mk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manimaran、

    我相信、满足您所需的电流和电压、这就是我们此刻必须提供的一切。 我们还提供了可用于测试设计的 EVM 模块、以及 PCB 布局和参考原理图。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Manimaran、

    感谢您查看此器件。 我认为 BQ25756可能适用于您的应用、但我有几个问题。

    当您说充电器的输入将为56V/63A 时、您能否说明一点? 功率将为3kW。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回复。 充电轨具有56V/63A、装置可在其中充电。 很少单元同时充电、例如5单元在10A 电流下并联充电(此处额定电流为4C、极端情况下、这种情况始终不会出现)。 电源电压正常、总电流约为50A。 我们将充电器调整为此设计条件。  

    我想 BQ25756能够支持这一点。

    布格兹

    马尼马兰

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Manimaran、

    感谢您的澄清。 BQ25756充电器电路的最大输入为20A、最大输出电流也为20A。

    如需更大的电流容量、多个 BQ25756充电器可以并联工作。

    BQ25756适用于您的应用。 如果您对其使用有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    E· 
    加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如第7.5节(IREG_DPM_ACC)和上述信息中所述、芯片最大电流可达20A、但我们需要能接受63A 的芯片、我们是否仍能使用此器件、或您是否可以推荐其他器件。 降压/升压稳压器的原理、有时、如果铜轨变脏、充电器电压可能会降至35V。  

    即将推出 BQ25756。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Manimaran、

    我很高兴地说、BQ25756目前已上市。 您可以 从 TI.com 订购评估模块或 EVM、以开始使用 BQ25756。

    当您说63A 时、您是指所有并联充电的装置吗? 如果 输入电压降至35V、则 一个 BQ25756充电电路的输入电流将约为15A。

    此致、
    E·加洛韦