Other Parts Discussed in Thread: TPS75003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS75003 您好!
我对 PMIC 有疑问:我当前正在使用的 TPS75003。
300 mA LDO 的软启动时间可通过外部连接到 SS3引脚的电容器电容进行调节、但请告诉我们决定时间常数的内置480 kΩ 电阻的变化范围。 我们希望调整软启动时间、包括电阻器的变化。
谢谢。
科诺