This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:BOOSTXL-TPS6594

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268635/tps6594-q1-boostxl-tps6594

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YTPS6594EVM

大家好:

我想  在 SMT 之前使用 BOOSTXL-TPS6594和 MSP-EXP432E401Y 对 TPS6594进行编程、但我在市场上找不到 BOOSTXL-TPS6594、您能告诉我哪个工具可以替换吗?

我认为 TPS6594EVM 不适合。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    替代产品是  TPS6594EVM、编程是通过一些跳线连接到 I2C (或 SPI)线路来设置 EVM 以与小型生产板通信。

    很遗憾、不再提供 BOOSTXL。 尽管如果您在寻找一种可以将打包的 IC 放在编程插座中的插座、我们提供的插座式 EVM 与焊接的 TPS6594EVM 类似 。 您对此感兴趣吗?

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以展示一下吗? 把链接发送给我吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    由于披露、我们没有 EVM 链接、请联系您当地的现场应用工程师、讨论如何获取插座 EVM 板。

    Br、

    尼古拉斯